Dot
Hören Sie, was die Experten sagen und entdecken Sie Dot selbst.
Hören Sie, was die Experten sagen und entdecken Sie Dot selbst.
Dot™ (Day optimizing throughput) optimiert den MRT-Workflow mit einem breiten Spektrum an kundenspezifisch adaptierbaren Lösungen für die patientengerechte Untersuchungsvorbereitung, Benutzerführung per Bild und Text und die Automatisierung von Untersuchungsabläufen. Dot ermöglicht die schnelle und effiziente Ausführung von Routinearbeiten – und nimmt MRT-Scans einen Großteil ihrer Komplexität.
Die Vorteile von Dot liegen auf der Hand:
Dot personalisiert
Jeder Patient ist anders. Mit Dot lassen sich MRT-Scans individuell und optimal an den Patienten und die klinische Fragestellung anpassen.
Dot navigiert
Dot führt den Anwender per Bild und Text durch die Untersuchung. Auch weniger erfahrene Kräfte können MRT-Scans auf diese Weise kompetent durchführen, während Experten noch effizienter und schneller werden – für mehr Effizienz auf allen Ebenen und eine konsistente, hohe Bildqualität.
Dot automatisiert
Mit den intelligenten, automatisierten und auf Ihre Bedürfnisse angepassten Workflows ermöglicht Dot ein neues Niveau an Effizienz – mit deutlich schnelleren MRT-Scans.
Wenn Sie ein Smartphone oder einen Tablet-PC besitzen, probieren Sie hier unsere mobile Version zur besseren Betrachtung der Inhalte:
Zur mobilen Version (Engl.)
Mit Dot Engines können Sie Ihre Workflows individuell anpassen und MRT-Untersuchungen unterschiedlichster Körperregionen erheblich vereinfachen – und das bei den verschiedensten klinischen Indikationen. Lernen Sie die Welt der Dot Engines kennen.
Brain Dot Engine
Bei den häufigsten MRT-Scans, den Untersuchungen des Gehirns, liefert die Brain Dot Engine Bilder gleichbleibender Qualität – unabhängig vom Zustand des Patienten und auch dann, wenn sich die Bedingungen während der Untersuchung verändern. Die Brain Dot Engine eignet sich auch für die anspruchsvollsten Gehirnuntersuchungen.
Abdomen Dot Engine
Untersuchungen der Leber zählen mit zu den komplexesten MRT-Scans. Die Herausforderung liegt dabei vor allem in der Berechnung des richtigen Timings. Die Abdomen Dot Engine führt Sie durch die Untersuchung und automatisiert die wichtigen Schritte im Workflow, damit Sie hervorragende und konsistente Ergebnisse erzielen.
Angio Dot Engine
Die Angio Dot Engine wurde entwickelt, um dem Anwender eine leistungsfähige, kontrastverstärkte MRT-Angiographie mit hoher räumlicher Auflösung zu ermöglichen – oftmals mit deutlich reduzierter Kontrastmittelmenge.
Cardiac Dot Engine
Damit auch die als besonders komplex betrachtete kardiale MRT zur Routine wird, führt die Cardiac Dot Engine Schritt für Schritt durch die Untersuchung und ermöglicht hervorragende, konsistente Ergebnisse. Und dank der Optionen für die patientenspezifische Anpassung und die Workflow-Automatisierung lassen sich schnell konsistente Ergebnisse erzielen.
Knee Dot Engine
MRT-Untersuchungen des Knies werden heute in verschiedenen klinischen Umgebungen durchgeführt, von Krankenhäusern bis hin zu ambulanten Einrichtungen. Aus diesem Grund ist die Knee Dot Engine auf effiziente und flexible Workflows bei 2D- und 3D-Bildgebung ausgelegt – für benutzerunabhängige und reproduzierbare hohe Bildqualität.
TimCT Angio Dot EngineDurch die umfassende Benutzerführung vereinfacht die TimCT Angio Dot Engine die MRT-Angiographie noch einmal mehr – so wird der Anwender bei jedem Testbolusverfahren durch die visuelle Darstellung der arteriellen und venösen Zeitfenster unterstützt. Mit syngo TimCT können periphere angiographische Untersuchungen um bis zu 30 % schneller durchgeführt werden. Und da die Daten in die nächsten Planungsschritte eingespeist werden, lassen sich die Scanparameter an den einzelnen Patienten und seine Verfassung anpassen. Bei Bedarf unterstützen automatische Sprachbefehle die Kommunikation mit dem Patienten.
TimCT Onco Dot EngineDie TimCT Onco Dot Engine ist auf Untersuchungen mehrerer Körperbereiche ausgelegt (Multi-Region Scanning) und kombiniert die integrierte kontinuierliche Tischbewegung (syngo TimCT) mit der dynamischen Akquisition des Abdomens durch Dot. Der Fokus liegt dabei insbesondere auf der Leber. Zudem unterstützt die TimCT Onco Dot Engine das richtige Kontrastmittel-Timing bei dynamischen Untersuchungen und ermöglicht schnellere Untersuchungen und mehr Diagnosequalität.
Nehmen Sie sich die Zeit und machen Sie sich ein Bild davon, wie Experten die Leistungsmerkmale und Vorteile der Dot Engines beurteilen. Auch Sie können Ihre Produktivität um bis zu 50 Prozent steigern!
Professor Dr. Henrik Michaely
Universitätsklinikum Mannheim
Institut für Klinische Radiologie und Nuklearmedizin
Leiter des Geschäftsfeldes Abdominelle und Vaskuläre MRT
"Dot has the advantages of an automatic gear box, changing gears is unnecessary, but we stay at the wheel and decide where to drive."
Online News
Professor Dr. Christoph Bremer
St. Franziskus-Hospital Münster
Chefarzt der Klinik für Radiologie
"With the Cardiac Dot Engine, we have been able to bring cardiac examinations into our clinical routine."
Anton Quinsten, Leitender MTRA
Universitätsklinikum Essen
Institut für Diagnostische und Interventionelle Radiologie und Neuroradiologie
"On average, we were able to shorten the examination from 25 to 20 minutes per patient."
"With the new MAGNETOM Aera system comprising Dot, a technologist spends about 70 percent of his or her time with the examination in comparison to 85 percent without Dot."
Download des Artikels aus Medical Solutions:
Shorter Scanning Times Through Efficient Software[206 KB]
Matthew Benbow,
Dr. Russell Bull
Royal Bournemouth Hospital, UK
"Before, only 2 out of 16 radiographers could perform a cardiac exam. Now all can do it, because it is easier to learn!"
(Nach dem Test des Prototypen der Cardiac Dot Engine)
Download des Artikels aus MAGNETOM Flash:
First Clinical Experiences with a Prototype of a Novel Cardiac Workflow Engine[2.04 MB]
Please note that the following information is intended for healthcare professionals only.